This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705DDRQ1问题

Guru**** 2811945 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1256460/problem-of-tms3705ddrq1

Thread 中讨论的其他器件:TMS3705

很高兴见到你
我是一家日本公司的顾问。
谢谢你。

我目前正在咨询的公司是:
TI 的 TMS3705DDRQ1用于短距离数据通信。

我目前有以下问题:

如果您对从发送端接收到的数据进行检查、并对从 TMS3705DDRQ1接收到的数据进行 CPU 检查
数据可能会出现乱码。

还有位错误、有时数据未对齐、例如8位。

我一直在研究各种原因,但我仍然找不到真正的原因。

请允许我提出以下问题。

1) TMS3705DDRQ1、例如接收数据乱码或位移
您有什么问题吗?

2)我不知道这是不是上述接收数据乱码问题的原因、
接收天线末端的峰值(振幅)会根据时序而变得很小。
现象持续发生。

我已经在调查各种事情、但至少我在发送端看不到振幅有任何变化、
出于某种原因、存在一种在接收侧振幅变小的现象。

由于天线端直接连接到 TMS3705DDRQ1的数据接收端口、
如果 TMS3705DDRQ1数据接收端口的输入阻抗
由于各种因素的影响,这种现象正在逐渐缩小。

您以前有过这样的问题吗?

此外,如果发生此类问题,如果您知道原因和对策
请告诉我?

具体而言、TMS3705的电源电压是否改变了天线的峰值? 波形高度是否可能特别小?
此外、请告诉我、天线峰值是否会因干扰波而变化。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们建议测量 SFB 引脚上的接收信号并在 SCIO 引脚上解码应答器响应数据。

     

    最佳方法是测量与距离。

    近距离时、SFB 电压在5mVpp 下应高得多。

    应答器响应期间的 SCIO 信号以起始字节81hex 或01hex (在 SCIO 处)开头、后跟数据字节。

     

    更好地回答您的 问题:

     

    1) TMS3705DDRQ1、例如接收数据乱码或位移

        您有什么问题吗?

                   TMS3705在低噪声环境中不存在此类问题。

                   外部噪声可能导致解码问题。

            请在响应阶段测量不带应答器的 SFB 信号电平以查看噪声水平。

     

    2)我不知道这是不是上述接收数据乱码问题的原因、

        接收天线末端的峰值(振幅)会根据时序而变得很小。

        现象持续发生。

                   在应答器响应期间、TI HDX 应答器信号变得更小。

                   重要的是响应结束时的信号电平以及应答器响应的长度。

            具体取决于应答器的类型。

    您使用哪种类型的应答器?

    另请参阅 Vsfb 的数据表规格和图8.3 TXCT/SCIO 信号。