This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:cc8531?的配置问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1257997/cc8531-configuration-issues-with-cc8531

器件型号:CC8531

您好

   我们公司拥有多种使用 cc8531的无线产品。  我们 通过按钮将主机与从机配对。

   我们有一些问题要问您。

问题1:

   CC8531如何  在成功配对后清除从器件配对 ID。 我?按下按钮来清除它吗?

问题2:

   如何在取消配对后重新配对。 我们可以将其重新配置为原始 ID。

我们的配置如下:

1个主机和4个从机

pastedimage1691112997676v1.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于问题1的更多背景信息、为什么要在成功配对后清除从机配对 ID?  配对 ID 按设备设置、无法通过按钮清除。  以下是一些您可以参考的其他线程:

    https://e2e.ti.com/f/1/t/114997
    https://e2e.ti.com/f/1/t/789013 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/1016060 

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是我们客户的要求

    他们收到了一些设备等待维修、想要通过按下按钮解除配对。 然后、我们将向它们发送一个新的从设备、它们将再次配对。

    我们正在尝试寻找一种方法来解配对 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够对器件进行重新编程以使其恢复到出厂新状态?  在从器件未激活 128个时间槽后、它将自动与主器件取消配对。   https://e2e.ti.com/f/1/t/588440 

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是必须通过 PurePath 软件完成此操作?我的客户是一家外贸公司、他们没有此技能。 我们是否必须将 PurePath 软件移交给他们?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、您应该确认取消配对是否会在从网络通信中移除从设备后自动发生、因为可能不需要针对您的应用重新编程。  如果客户端必须重新编程、还可以使用两种额外的编程方法:

    • 配置器随附的基于命令行的编程工具 PurePathWirelessProgrammer.exe。 该工具可用于访问"Flash Programming"面板中的大部分功能、并使用德州仪器 CCDebugger 与 CC85xx 连接。
    • 使用 CC85xx 系列用户指南中定义的命令集、通过 SPI 接口直接访问 CC85xx 引导加载程序。

    最终、此路径需要提供某种形式的 CC8531映像、因此最好复制客户端的设置并确定这是否实际必要。

    此致、
    瑞安