This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MOSFET SI7852的替代选项

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19534Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1258423/alternate-for-mosfet-si7852

需要替代 MOSFET MPN SI7852DP-T1-GE3、而无需 RoHS 豁免、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Butulsara,

    感谢您考虑使用 TI MOSFET。

    与竞争对手器件最接近的交叉点是 CSD19534Q5A、这将是相同的尺寸、并且与竞争对手80V 相比为100V。

    但是、由于焊料芯片连接中存在 Pb、该器件也可以获得 RoHS 豁免。 TI 确实提供了一些没有 RoHS 豁免的100%无铅解决方案、可以在下面的文章中找到提供的封装类型。 本文介绍了 MOSFET 的无铅情况、本质上、我们唯一豁免的是所有 MOSFET 供应商通用的硅焊锡芯片连接中的 Pb。 当今市场上没有采用行业标准封装的更大硅尺寸产品的可行无铅解决方案。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/what-does-a-lead-free-power-mosfet-really-mean

    我希望这可以解答您的问题。

    谢谢

    克里斯