This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:无法在演示 GUI 中获取任何数据

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1255574/cc2662r-q1-unable-to-get-any-data-in-the-demo-gui

器件型号:CC2662R-Q1

您好!

我正在 尝试让吞吐量示例在 CC266R-Q1 wbms Devkit 上工作、但 GUI 上没有显示任何内容。 根本未检测到这些节点。

我从 XDS110 AUX 建立的连接。 连接到主设备节点的连接器如下所示:

XDS110 ->主器件节点

-------------------------------------------------------

UARTx -> J4引脚1

UARTRX -> J4引脚2

TGTSupply-> J7引脚1

GND -> J7引脚2

* XDS110的 JTAG 调试连接器连接到主器件板的 JTAG 连接器 J1。

*主器件板由 XDS110 3.3V 电源供电。 我可以正确地在 J7上测量电源。

*主器件板不连接12V 电源,因为在吞吐量示例中不需要 BQ IC。

*通过 GUI 连接到目标时、我可以使用示波器在 J4引脚1 (UARTTX)上看到 UART 通信。

*在 J4引脚2上永远不会发生 UART 通信。

*使用 CCS 12.4.0成功刷写主器件板。 (刷写的工程为 wmain_diag_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang)

*所有8个设备板均采用通用的外部12VDC 电源供电。

*所有8个器件电路板都已成功使用 CCS 12.4.0进行刷新。 (刷写的工程是 wdevice_CC26X2R1_LAUNCHXL_tirtos7_ticlang)

*我已在设备管理器中将两个 XDS110 COM 端口的 UART 波特率设置为9600,并在 demoGUI 中将波特率设置为9600。


我仍然无法检测任何节点、也无法从 demoGUI 获得任何响应。 我在这里忘记了什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到了 AUX 端口、我想您正在使用 TI XDS110调试探针(黑盒编程器)。

    我尚未将 XDS110编程器的 AUX 端口用于 UART、只将其用于编程/闪存。 所以我的第一个建议是使用另一个正确的 TTL 水平(3V3) USB-UART 转换器。 我将 XDS110ET 同时用于 UART/JTAG 目的、但我不确定 XDS110调试探针内部。

    其他检查:

    -默认波特率为921600。  

    -检查 wmain/wdevices 是否编译了正确的网络大小(在示例中为 user_config.h ,在 SDK 中记录)

    -跟随贴花

    -检查 WMain 的 UART 波特率。 (wmain 项目/WBMSCtrl/wbms_host_npi.c、 NPI_USE_UART、第176行)

    - NPI_USE_UART 应在预定义符号中定义。

    - bq_command_aggregation 应该在 wmain/wdevice 中定义、  

    - syscfg 文件应 在 UART 部分中包含 config_uart_uNPI。

    -您可以先尝试加电 Wmain 设备和 wdevices(12V)后? 我正在使用以下电源序列:WMain (USB JTAG)-> Wdevice (12V - BQ)-> wdevice (USB JTAG)。 如果您可以在为12V 电压供电后在 J7引脚上观察到3V3、则 wdevice (USB-JTAG)是额外步骤、但它值得一试。

    如果8个设备中的3个与 wmain 组成网络、您应该能够看到3个设备的 RSSI 级别。  

    您 还提到您看到过与 示波器的通信、如果 UARTTX 是 GUI->Wmain 方向、GUI 就会尝试与 wmain 同步。 此时很可能出现电源序列问题或 UART 波特率问题。

    塞瓦特