请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRPGR30ATGA 大家好、我是 Carl.yun、在 parksystems 工作
我购买了您的 RFID 标签、我想知道为什么我的 RFID 读取器无法读取标签数据。
首先、我的 RFID 读取器是 Brooks LF80C1 这里是用户手册链接(LF80BC1 LF80低频 RFID 读卡器用户手册 Zenid_Hsms.book.book Brooks Automation。 (fccid.io))
第二、我知道 TRPGR30ATGA 是只读的 、但正如我知道的、只读有一些数据可供读取。
或者标签的数据格式是否由字母组成? 示例)'LFTAG1234'
如果我错了,请告诉我买了另一个标签和作家。