This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:匹配网络/平衡-非平衡变压器/ Pie 网络

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1358430/cc2500-matching-network-balun-pie-network

器件型号:CC2500

我遵循 CC2500平衡-非平衡变压器和 pie 网络的参考设计来匹配50欧姆天线。

通过这些外部电路组件的预期损耗是多少?

经过一些调优和改进、我看到在频谱分析仪上从 CC2500的0dBm 输出约11dBm 损耗增加到-11dBm。  这似乎很有损 ?

对于为 CC2500购买的 PCB、我看到了类似的损失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    外部电路损耗标称值小于1dB。 11dB 损耗表明存在开路(但射频功率仍耦合到输出迹线)或设置问题。

    此致、

    Bun