This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:运行时 RTOS 对象视图不起作用

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1357697/lp-em-cc2340r5-runtime-rtos-objects-view-does-not-work

器件型号:LP-EM-CC2340R5

我正在调试示例 based_ble、但 ROV 不起作用。

我试图增加队列注册大小,但它保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 对于 SimpleLink 低功耗 F3 SDK 7.40、未实现 CCS Theia ROV 功能即将推出的 SDK 版本中计划支持该功能。

    与此同时、如果调试需要 ROV、那么我建议使用 Code Composer Studio、因为它已经支持 ROV。

    此致、

    1月