This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2420:CC-Debugger 是否可以与 CC2420配合使用?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2420, CC-DEBUGGER, CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1357555/cc2420-does-cc-debugger-can-work-with-cc2420

器件型号:CC2420
Thread 中讨论的其他器件: CC-DEBUGGER、 CC2520

我们有一种基于 PN CC2420的远程控制,

我们希望将其连接到 CC-Debugger ,但 SmartRF 的选择页面中没有"CC2420"选项,

我的问题是-是否可以使用 CC-Debugger 连接和配置 CC2420?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    CC 调试器不支持 CC2420器件。 只能通过 SPI 配置。 如果可能、我会建议可支持的下一代产品、如 CC2520。

    此致、

    Bun