This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:从 Android 中发现 NFC-F (Felica)时的 NFC-A 仿真问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1349254/trf7970a-nfc-a-emulation-problem-when-nfc-f-felica-discovery-from-android

器件型号:TRF7970A

您好!

使用 TRF7970A 模拟标准14A 标签时、许多设备(包括手机和平板电脑)一切正常

但当使用某些器件(如像素7A、像素7 Pro)进行测试时、Android 发现例程似乎包括在大约14A 次操作之间进行 NFC-F (Felica)轮询、这使得 TRF 错过了一些操作。

更正行为

( Felica 轮询)

信号

SPI 跟踪

(等)-具有正确的防环礁+ NDEF 读数

>没有真正的问题捕获 WUPA 后前一个停止

奇怪的行为

(REQA 和 WUPA 之间的 Felica 轮询)

信号

SPI 跟踪

>在这里,似乎 Felica 轮询后停止操作阻止捕捉新的 WUPA。 我们只有关于 RF (损耗)的 IRQ、而不是关于 RX。

(可能仅与 Felica 无关)

问题

  • 这是 TRF7970A 器件的正常行为吗?
  • 如何避免这种副作用并使 Android 设备与 TRF7970A 器件兼容?

 

提前感谢您的帮助、如果我错过了明显的东西、则表示抱歉!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    抱歉、请注意、 此产品的论坛支持已简化为首先参考我们现有的文档和配套资料。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的回答、但我知道:没有与 Android 设备的此错误相关的文档或主题、勘误表、常见问题解答等都没有。

    想知道 TRF7970A 是否与 Android 设备不兼容吗? 或者是否可能有变通办法?

    另一个问题:为什么此产品(标记为"活动")现在支持减少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

     很遗憾、我们的此设备专家已不在我们这里、很抱歉、我无法提供有关 TRF 为何适用于某些阅读器 、而不适用于某些 Android 设备的指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的快速和诚实的回答:')- Sad to read !

    我复制的问题外 Android 设备-和这个 Felica 轮询似乎是有问题的 TRF :(

    (顶部捕获是使用 SDK 的、其中我可以在 NFC-A 之间插入 Felica 帧)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

     虽然我自己不明白 Felica 轮询的原理、但我发现此演示文稿介绍了 Felica 对 TRF 器件的支持。 希望它对您有用。  

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/667/NFC-Forum-Type-3-Tag-Platform-Operations-with-TRF7970A_5F00_10_5F00_08_5F00_2014.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    谢谢、这是一份非常有趣的文档-带有很好的图示-关于 Felica 协议。

    在我这边,我完全知道在轮询 TRF 的器件中有什么数据,在我的样本中是: b2 4d 06 00 ff ff 00 03 39 42

    其中:

    • b2 4d是否同步
    • 06IS 长度
    • 00IS 命令(轮询)
    • ff ffIS SC (系统代码)
    • 00是 RC (无对卡请求)
    • 03是时隙
    • 39 42是否为 CRC

    (带前导码)

    问题在于、当设备(此处为最近的 Android 像素)在 A 帧之间发送 F 帧时、仿真模式下的 TRF 似乎看不到任何流量(或问题)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 方面可能有一些消息吗?

    由于此芯片上有很多勘误表、限制和异常行为... 未来的发展蓝图是什么? TRF7970A 现已年满13岁、在 NFC 领域没有任何消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

     有关产品路线图、请与您当地的 TI 代表联系、因为我无法在公共论坛上讨论此主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    再次感谢您发送编修。

    我不认为我有一个本地的 TI 代表作为一名研究人员、但只要分享联系方式、就可以了!

    我有点惊讶、我不认为我们在这里讨论 NDA 主题、我想很多人也会对该答案感兴趣...:

    • 很多勘误的基本东西(仿真/抗);
    • 也许一个新的,有 Felica 帧在仿真模式(这个主题);
    •  在这个论坛上仍然有很多问题、尽管 TI 希望推动它实现"减少支持"。

    如果能够提高 TRF7970A 的可见性、会很有趣?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有点惊讶、我不认为我们在这里讨论 NDA 主题、我想很多人也会对该答案感兴趣...:

    • 很多勘误的基本东西(仿真/抗);
    • 也许一个新的,有 Felica 帧在仿真模式(这个主题);
    •  在这个论坛上仍然有很多问题、尽管 TI 希望推动它实现"减少支持"。

    如果能够提高 TRF7970A 的可见性、会很有趣?

    [/报价]

    尊敬的 Benjamin:

     "对不起,我不小心给弄丢了。"  

     我想您已经浏览过 https://www.ti.com/lit/pdf/sloz011上的勘误表。 正如您所指出的、该器件大约已有13年历史。 将不再对用于修复文档中提到的任何错误的器件进行更新。  

     如前所述、我不清楚 Felica 协议的工作原理、因此我无法真正验证您报告的 Felica 框架问题是否属于硬件问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    请,不要担心延迟,这是一个论坛,我们都有假期/旅行:)

    是的、我已经阅读了几个时间勘误表、而没有关于仿真的内容。 再一次, FeliCa 不是主题(器件不支持 FeliCa 仿真),主题是器件如何在14A 仿真中表现不正确,涉及发现一些 Android 设备的路由...