This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:CC2651R3配置器件地址的寄存器设置。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500, CC2651R3, CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1356951/cc2651r3-register-settings-for-cc2651r3-configuring-device-address

器件型号:CC2651R3
主题中讨论的其他器件:CC2500CC2652RSIP

在我们持续的应用开发中、我们建立了与多个射频器件的通信。 为实现此目的、我们之前在 CC2500中使用寄存器设置来配置突发寄存器以修改器件地址以用于通信。

与此类似、对于 CC2651R3、我们也在探索用于有效配置多个器件地址的方法。 您能否提供有关如何通过 CC2651R3平台实现目标的指南或文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Reshmi Senan,

    我希望你做得好! 是适用于 Proprf 还是 BLE 应用。 如果是 proprf、我建议使用 SmartRF Studio 7、并在使用 SmartRF 7时尝试在两者之间建立连接。  SMARTRFTM-STUDIO 计算工具| TI.com

    如果您的应用是 BLE、您可以提供您开始使用的示例、规格以及您正在使用的 SDK/CCS 版本。 如果这是与 BLE 相关的问题、我需要咨询我们的 BLE 专家。

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我希望此应用采用 proprf 模式、我已经尝试了与 SmartRF Studio 的一对一通信并正常工作。  现在、我希望 电路板能够与多个射频器件通信。 如何配置它?  以及使用什么器件地址? 这与 CC2500中的突发寄存器类似。

    谢谢。

    Reshmi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reshmi:

    查看数据表、与 CC2500相比、CC2651R3似乎不支持(至少以相同的方式)突发寄存器、因为 CC2651R3是 MCU 而不是收发器。 解决这个问题的一种方法是打开和关闭 RCL、然后修改两者之间的地址;但是、我们仍然需要为每次关闭/配置/重新打开无线电所需的时间"支付"、因此会有延迟。  

    您是否每个器件/系统都有目标传输帧(其他器件是否依赖 CC2651R3在特定的时间帧内发送其数据)?  

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

        在我们的应用中、我们将拥有一个主器件(CC2651R3) 和多个从器件(CC2651R3)、并且我们将配置并使用不同的器件 ID 进行通信。 如果主器件请求查询某个特定器件 ID、则只应由该器件进行响应。 我提供了下面的流程图来进行上述说明。  那么、我将如何使用 CC2651R3控制器执行这些操作。

      对于上述问题、是的、我们 为每个器件提供了目标传输帧、如果我们使用的是 CC2500、则一次数据传输需要1秒的延迟。 这就是我们切换到 CC2651R3控制器且 持续时间较短的原因。    

    e2e.ti.com/.../cc2651R3.docx

    谢谢。

    Reshmi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reshmi:

    我想问一下您要使用哪个 proprf 应用程序? ZigBee? 主题? 我们在这些方面都有很多示例、这些示例应该会有所帮助、此外还有 dev.ti (文档概述)和 SLA (使用 LPSTK 创建 Zigbee 网络)中的文档。   

    谢谢。
    A·F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

      e2e.ti.com/.../7077.cc2651R3.docx

      我一直在处理 Thread 应用、尽管该文档对于建立一对一通信非常有用、但我现在想使用 CC2651R3控制器实现一对多设备通信、我已经随附了流程图文档以供参考。 您能提供一个为实现这一目标而专门定制的示例或指导吗?

    谢谢。

    Reshmi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reshmi:

    对于 Thread、我们在 dev.ti 上提供了一些通用的优秀文档(Thread CLI Project Zero (TI.com))和 SDK 中的示例。 但是、CC2651R3具有 受限闪存 因此它仅支持 RCP、而 CC2652RSIP 则支持更多线程示例。  

    谢谢。
    A·F