This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2510:对 CC2510进行编程

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1358213/cc2510-programming-the-cc2510

器件型号:CC2510

我们已计划使用 CC2510器件、并已购买该器件及相关组件。

我需要以下两个详细信息。

1) 1)我们的系统的温度规格可能会发生变化、可能是工作温度

最高100°C。

如果我们转到其他类似的器件、无论我们为

设备可以移植到其他设备。

2) 2) 我是否需要 IAR Embedded Workbench 来进行程序开发并下载到器件。

或者是否使用 MATLAB 工具集(嵌入式编码器)、都可以对其进行编程。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)我们的系统的温度规格可能会发生变化、可能是工作温度

    最高100°C。

    [/报价]

    最大工作温度为85°C,数据表中指定的温度为: https://www.ti.com/lit/gpn/cc2510 。
    请参阅"4运行条件"。

    如果我们转到其他类似的器件、无论我们为

    设备可以移植到其他设备。

    [/报价]

    CC2510可移植到其他器件、但据我估计、移植工作会非常繁重、尤其是移植到 CC2340等较新的器件。

    Unknown 说:
    2) 我是否需要 IAR 嵌入式工作平台来进行程序开发并下载到器件上。
    [/quote]

    IAR 是必需的。

    请访问 https://www.ti.com/lit/pdf/swru237

    您能否进一步介绍您的应用要求? 以及为何选择 CC2510?
    一般而言、我建议对较新的器件开始新的项目、因为较新的器件的工具/软件会得到积极维护。

    但是、如果您确实需要使用 CC2510、我们还提供了大量的技术文档来帮助您进行开发: https://www.ti.com/product/CC2510#tech-docs 

    谢谢。
    托比

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否进一步介绍您的应用要求? 以及为何选择 CC2510?

    此应用是通过无线方式发送5米到300米距离的短突发数据、

    一个设备到另一个设备、一个设备正在移动、另一个设备是静止的。 固定装置只是一个装置,移动装置可以有很多。 固定设备可能会向许多移动设备发送相同的数据、或向每个移动设备发送唯一的数据。

    我认为专有无线器件适合此应用、因此选择了此器件。

    通信是双向的、要求是具有小巧外形、低成本和低功耗的器件。

    此应用可能会投入大规模生产。 因此、所选器件应在接下来的5年内投入生产。

    目标还在于、无线设备的运行应只需极少的组件、以降低占用空间要求、并通过降低 BOM 成本。

    请为此应用推荐合适的器件。

    一般而言、我建议对较新的器件开始新的项目、因为较新的器件的工具/软件会得到积极维护。

    如何了解较新的器件、请建议适合该应用的较新器件。

    对于这些无线连接器件的编程、建议使用哪些 TI 工具。 我们有 MATLAB 工具箱和一份 Keil 软件许可证、

    我们是否可以使用上述工具对 新器件进行编程、

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享更多信息。

    以下指南可用于为您的设计选择无线部分: https://www.ti.com/lit/swat016 

    应用程序是以无线方式发送5米到300米距离的短突发数据

    如果需要300米的范围、我推荐低于1GHz 器件。  从物理角度来看、覆盖范围将比2.4GHz 频段更远。

    此应用程序可能需要大规模生产。 因此、所选器件应在未来5年内投入生产。

    我们有各种支持2.4GHz 和低于1GHz 专有射频的器件。 鉴于您的要求、我可能会推荐 CC13xx 器件。 您可以向本论坛的专家寻求建议: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum

    另外一个目标是,无线设备的运行需要最少的组件才能降低房地产需求,并通过降低 BOM 来降低成本。

    模块或 SIP 器件应该有用。 这些器件具有集成的元件、因此应减少 BOM 项目数和布板空间。

    2.4GHz 示例: https://www.ti.com/product/CC2652RSIP

    低于1GHz 也应具有类似的产品。

    如何知道新设备,请建议适合此应用程序的新设备。

    还请访问低于1GHz 论坛进行查看: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum

    您对这些无线连接器件的编程建议哪些 TI 工具。

    TI 免费提供可用于开发、编程和调试的 IDE: https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO