This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:其他 MCU 移植问题

Guru**** 2419530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1359999/cc2662r-q1-other-mcu-porting-issue

器件型号:CC2662R-Q1

您好!

我正在连接 TC387和 CC2662 UART。 当我发送与 EVM 板上的工作方式完全相同的 TX 数据时、TC387从 CC2662接收到的 RX 数据异常。

最初、从 EVM 板接收数据时、应为0xFE 0x01 0x00 0x7A 0x47 0x06 0x3A、但它会作为0xFE 0x01 0xAF 0x3C 之类的目标输入。

如果在移植到其他 MCU 时发生类似的问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H·海贞

    TC387在这里用作主机?  这里使用的波特率和设置是什么? 用户指南中提供了 UNPI UART 端口的设置信息。 您能否确保在 TC387上使用了正确的设置?