This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:L2CAP CoC 示例项目缺失

Guru**** 2580365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1358844/lp-em-cc2340r5-l2cap-coc-example-project-is-missing

器件型号:LP-EM-CC2340R5

L2CAP CoC 示例在 basic_ble 的文档中提到、但是我在项目向导中找不到示例项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我们将查看提供的问题、并尽快与您联系。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于节假日,后续答复可能会有延误。 同时、您能否分享您尝试使用 L2CAP CoC 示例实现的功能?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于 L2CAP 的直接对等通信  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 由于节假日、 响应可能会出现一些延迟。 期望在5月10日星期五之前得到回复。 对此可能造成的不便、我深表歉意。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    没有这方面的具体示例。 不过、您可以按照用户指南 面向连接的通道示例中的步骤将此特性添加到 basic_ble 项目中

    Br、

    大卫。