This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:DLP7970ABP -通过 spidev 与 zybo 连接

Guru**** 2554620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1359387/trf7970a-dlp7970abp---interface-with-zybo-over-spidev

器件型号:TRF7970A

大家好!

我正在尝试通过 spidev 使用 Zybo z10连接 DLP7970ABP 模块。

我已证明 spidev 运行正常。

我能够通过 spidev 为 dlp7970abp 设置寄存器。

正确读取它们。

我想在不使用任何中断(直接轮询)的情况下读取标签 ISO15693。

请找到该文档的附件代码。 任何人都可以指导设置部分可能出现的问题、因为我没有检测到任何卡。

谢谢。

e2e.ti.com/.../src.zip