This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:如何持续接收 BLEAPPUTIL_ADV_REPORT

Guru**** 2401745 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1361933/lp-em-cc2340r5-how-to-receive-bleapputil_adv_report-continuously

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

因为我们的 中央设备 需要动态监控外围设备的 RSSI、所以我们需要始终接收 Adv 封装、因此我将  扫描持续时间  0 但是  BLEAPPUTIL_ADV_REPORT 仅针对同一器件发生一次。

1.如何配置 SDK 来实现这一目的?

2. maxNumber 报告 有什么影响? 对于具有 相同地址的多个 ADV 封装、计数如何工作?  我是否可以将其设置为0以禁用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.重复的筛选器用于防止从同一器件接收多个广播报告、您可以在 SysConfig 中的"Observer Configuration"部分中禁用该报告。

    2.maxNumReport 将影响您的应用程序、如 SysConfig 中所述、您可以将其设置为0以禁用它。

    希望这对您有所帮助、
    丹桂语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将 maxNumReport 设置为0 、那么我如何 才能  STATUS_t GapScan_getAdvReport (uint8_t rptIdx、Scan_Evt_Adv G52 Rpt_t* pAdvRpt)  频率是多少?  

    将发生事件  BLEAPPUTIL_ADV_REPORT 成为 获取 Adv 报告的唯一途径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 maxNumReport 等于0、则  GapScan_getAdvReport 应 返回 bleInvalidRange、并且  GAP_EVT_ADV_REPORT 是获得"ADV"报告的唯一方法、

    此致、
    丹桂语