主题中讨论的其他器件:SysConfig
为了实现连续扫描、我需要设置 斯卡诺佩里奥德 和 扫描持续时间 设置为0、但 syscfg 不允许我进行设置。


因此我强制 扫描外设=0秒 和 扫描持续时间=0ms 调用前 BLEAppUtil_scanStart 然后连续运行扫描。 这是 syscfg 的错误吗?
扫描外设= 1秒 和 扫描持续时间=500ms 扫描将运行一次并停止原因1。
扫描外设= 1秒 和 扫描持续时间=1000ms 扫描将运行一次并停止原因1。
扫描外设= 2秒 和 扫描持续时间=500ms 扫描将每2秒自动运行一次。
扫描外设= 2秒 和 扫描持续时间=1000ms 扫描将每2秒自动运行一次。
为什么选择 扫描外设= 1秒 具体是这样吗?