This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL18XX-BT-SP:蓝牙 TX RX BER 表测试数据分析

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1359953/wl18xx-bt-sp-bluetooth-tx-rx-ber-meter-test-data-analysis

器件型号:WL18XX-BT-SP
主题中讨论的其他器件:WL1835MOD、WL1835

您好!

我们有兴趣分析 Wl1835MOD 上的蓝牙 BER 测试传输数据。 为此、我们采用了两个 WL1835MOD 器件、一个指定为 TX、另一个指定为 RX。

请参阅以下命令、了解如何以 Bluetopia PM SS1工具格式启用 TX 和 RX BER 测试:

**发送结束:**

```
SS1Tool cmd 0x3f 0x006 0x34 0x12 0x78 0x56 0x34 0x12
SS1Tool cmd 0x3f 0x1CC 0x01 0x03 0x62 0x09 0xff 0xff 0x05 0x00 0x1b 0x00 0x07 0x01 0xff 0x01
```

**接收结束:**

```
SS1Tool cmd 0x3f 0x01fb 0x01 0xff 0x00 0x00 0x00 0x01
SS1Tool cmd 0x3f 0x01cb 0x62 0x09 0x01 0x01
SS1Tool cmd 0x3f 0x18B 0x00 0x34 0x12 0x78 0x56 0x34 0x12 0x01 0x01 0x1B 0x00 0xE8 0x03 0xFF 0x01 0x01
延迟5000 (ms)
SS1Tool cmd 0x3f 0x113
```

我们预计该设置的结果。 但是、我们遇到了问题、因为我们无法在 NRF 监听器工具中验证 TX 数据。 您能否提供有关如何在 NRF 监听器中验证 TX 数据的指南?

根据监听器数据、我们正在考虑将 WL1835 TX 替换为信号发生器。 您是否还能指定用于此测试的信号发生器?

我已经附上了监听器捕获供您参考。

谢谢!
巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何关于这一点的更新吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    很抱歉耽误你的时间。

    Im 不确定 NRF 监听器工具的工作原理、您可能需要联系北欧论坛寻求帮助。 我也没有看到任何附加到开机自检的日志。

    https://www.ti.com/lit/an/swra750/swra750.pdf

    本指南介绍了如何在 WiLink 与测试仪以及2个 WiLink 设备之间进行测试。

    此致!

    罗格利奥