This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:TMS3705应答器基站查询

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1364396/tms3705-tms3705-transponder-base-station-query

器件型号:TMS3705

您好、团队成员:

我们正计划使用 TMS3705的发动机防盗锁止系统应用程序,当阅读数据表时,我发现了一些疑问,请提供解决方案

  •  TMS3705是否将独立进入睡眠模式?如果是,TMS3705将进入睡眠模式的情况是什么。
  • SENSE 和 SFB 引脚的用途是什么? 是否必须 按照应用图中的建议连接此引脚?
  • SCI 引脚是否可以连接到 MCU 的正常 GPIO 引脚?
  • 设计 LPF 时要考虑的截止频率是多少
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Darshan、

    根据数据表:

    Unknown 说:
    TMS3705是否会独立进入睡眠模式?如果是这样的话、TMS3705将进入睡眠模式的情况是怎样的。

    TXCT 变为高电平100ms 后、基站器件进入睡眠状态。 当 TXCT 变为低电平或低电平时、基站 IC 立即进入并保持正常运行。

    会让人看看其他问题。