This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:中央器件无法从通道38和39接收 ADV 包

Guru**** 2401745 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC2340R5, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1362971/lp-em-cc2340r5-central-device-can-not-receive-the-adv-package-from-channel-38-and-39

器件型号:LP-EM-CC2340R5

我尝试了外设设备上的所有 Adv 通道组合、发现中心设备只能在通道37上收到 Adv 报告。  

我用手机来验证周围设备是工作正常的所有通道组合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    感谢您评估 LP-EM-CC2340R5并将您的问题发布到 E2E 论坛!  TI 的所有 BLE E2E 论坛专家都将 在5月17日星期五至5月20日星期一享受当之无愧的休息时间、并将按收到论坛帖子的顺序和优先级在5月21日星期二返回回答论坛帖子。  在此之前、您可以进一步考虑以下一些资源、它们可以独立解决您的问题:

    如果您找到问题的解决方案、请回复此 E2E 帖子!  否则、您可以为 BLE E2E 专家返岗时提供一些额外的信息、以便为他们提供最佳的支持:

    • 正在评估 F3 SDK 版本
    • 使用的代码示例以及对默认配置所做的更改
    • 已安装的 CCStudio 版本和相关性
    • 可能有用的任何其他屏幕截图、代码片段或信息。

    感谢您在此期间的耐心和勤奋!

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arie:

    感谢您的联系。

    这是下一个 SDK 8.10版本(即将推出)中已解决和修复的问题。 我们发现、使用(非定向扫描可连接广播)的外设仅响应在广播中接收到的第一次扫描请求。

    感谢您对此进行报告、感谢您的耐心等待。

    Br、

    大卫。