Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, MSP430F5419A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2652P 主题中讨论的其他器件: MSP430F5419A
我正在将为 MSP430f5419a 编写的代码迁移到 CC2652P。 应用程序在中断模式下通过 UART 接收数据、并将其存储在循环队列中。 在 MSP430中、我通过在从队列中删除数据时禁用 RX 中断来保护队列的完整性。 在 CC2652上、我在回调模式下将 UART2与 CCS 和 TIRTOS 结合使用。 由于 UART2驱动程序不允许禁用中断、因此建议采用何种方法来防止因回调中断 Dequue 操作而导致损坏?