This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:通过 NFC 实现电感耦合电源和通信数字 I/O

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1368744/rf430cl330h-inductive-coupled-power-and-communications-digital-i-o-through-nfc

器件型号:RF430CL330H

工具与软件:

您好!

我一直在尝试找到一种解决方案来取代传统的旋转耦合、用于将控制信号发送到机械臂的几个传感器。  现有的旋转耦合器基本上是电动雨刮器、会随着时间的推移而磨损。  几个月前、我发现有些 IC 可以对电源和通信进行电感耦合、以控制一些数字信号。  我一直没能找到这个电源,因为我不知道它是什么调用.  经过一些研究、我偶然发现了看起来很有趣的 NFC。  有哪些可用的解决方案可以满足以下要求:

1. 为几百毫安的电流供电、以高达24V 的总功率提升至工业数字 I/O 电压、总功率约为5瓦特。

2. 提供可供循环 I/O 流式传输的通信来读取几个电感式传感器,以及可能为其他控制逻辑提供一些简单的输出。

如果不是 NFC、我还可以使用其他一些解决方案进行设计。  我需要做的是在机械臂接头的非旋转轴上实现一个线圈、以提供电源和数字控制、然后在旋转侧安装另一个带有支持电子器件的线圈、该电子器件可以让传感器读取数据并返回到上游 PLC 的另一侧。  我想自行设计、但需要找到最适合此类应用的 IC 小组。

谢谢

詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

     感谢您访问此论坛站点。 RF430CL330H 是 NFC (近场通信) 4类应答器或标签。 NFC 标签通常用于短距离应用。 NFC 标签可以采用无电池技术并通过射频供电。  下图显示了 RF430CL330H 的典型用法。 设想一下、通过将两台设备彼此靠近以通过射频进行数据交换来使用智能手机读取 NFC 标签。 我不确定 NFC 是否是您正在寻找的应用(提供电源和控制机械臂)正确的技术、当然、我很难理解电感 耦合、也无法为您推荐解决方案。 如果您正在寻找一些电机控制应用、我建议您访问 TI 的其他 MCU 解决方案、例如 C2000 MCU。 请访问他们的产品网站 https://www.ti.com/microcontrollers-mcus-processors/c2000-real-time-control-mcus/overview.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Charles 的回应。  我不需要 NFC 来为机械臂供电和控制机械臂。  我只需要它在旋转接头的固定侧和旋转接头的移动部分之间提供一个零接触传感器、旋转接头具有两个限位开关、用于指示工具是打开还是关闭。  同样、如果像螺线管那样为低电流执行器提供足够的功率、那就够了。  考虑到今天的这项技术、我期望预先封装在 IC 中的更多选项、用于低功耗感应和驱动、并跨越小的接口间隙、如移动接头或其他接口间隙。  我知道我在几个月前跑过几次、但我不记得我的生命是谁设计了它们或部件是什么。