This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TTC-3P-ZigBee-modules:TTC

Guru**** 2580525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1369352/ttc-3p-zigbee-modules-ttc

器件型号:TTC-3P-ZigBee-modules

工具与软件:


我在美国,我有一个老房子(建于41年),有原来的管和柱布线。 没有接地。 后门有一个3向灯开关、可控制房子角落的外部灯和独立车库中的灯。 车库中还有一个3向灯开关、也可控制这两个灯具。 从房子到车库的架空线路为车库供电、并为三向开关的旅行者供电。

我最近升级了我家的电气服务,并为独立车库的子面板添加了150安培的馈电。 接线位于地下、只为子板供电、没有空间运行额外的导线。

当我必须拆除从房子到车库的现有架空布线时、我会松开3路灯开关功能。 车库灯将由车库的子面板供电、室外灯将由房子的主面板供电。

如何配置3向灯开关、以便我可以从房子和车库内控制灯(车库和外部灯)、切记我无法运行所需的3向旅行者。

对于任何无线系统、我都担心房子与车库之间的距离。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malcolm:

    感谢您在 E2E 论坛上发帖。  房子到车库的距离是多少?  我假设您只需要与发送器和接收器这两个器件配合使用、这两个器件通过无线方式进行通信、以便您的开关应用能够相应地做出响应?  显然、存在墙壁等物理障碍、因此这不是视线、从而降低了可能的总体射频距离。  您可以参考 SimpleLink 连接选择指南射频范围评估器、 一旦您缩小了射频协议选择和 器件范围 、我就可以推荐合适的专家来进一步帮助您进行开发。

    此致、
    瑞安