This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:有源或无源

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1370982/trf7970a-active-or-passive

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP

工具与软件:

你好  

您能否告知这些 多协议 RFID 产品是有源还是无源产品、即它们是否 有意发射和/或接收无线电波?

完整 SKU:

TRF7970ARHBR
TRF7970ARHBT

我正在尝试了解它们是否在无线电设备指令2014/53/EU 的范围内。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TRF7970A 可运行在1)对等模式、2)读/写器模式和3)卡仿真模式。 在1和2中、它被视为处于活动状态。 在3引脚中、它被视为被动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles

    您能否建议它们是否在 无线电设备指令2014/53/EU

    如果"否"、请简要说明为何该指令不适用于这些产品。

    如果"是"、请告知它们是否带有 CE 标记/标记、如果有、请提供 CE/EU 符合性声明。

    或者建议它们是否不适合于欧盟市场。

    注- 无线电设备指令 适用于有意发射和/或接收无线电波以进行无线电通信和/或无线电测定的电气和电子产品。
    受无线电设备指令管辖的产品必须带有 CE 标志、才能适合欧盟市场。

    访问无线电设备指令指南- 现已问世

    再次提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

     我希望拉尔夫的这篇文章能够回答您的问题。  

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/698149/trf7970a-ce-reports/2573331?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=RED%25252525252520compliance#2573331

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charles

    除非我误解了这一点、否则您分享的文章提到产品经过测试、并且可以提供 DOC。 它还提到电路板  DLP-7970ABP

    我们  的记录中已有适用于 DLP-7970ABP 的 DOC (T. 我链接到 DOC 以获得  DLP-7970ABP 、尽在此处)、该 DoC 确认、实际上、  DLP-7970ABP 无线电设备指令(RED) 2014/53/EU。

    您是否已拥有 DOC (即与上述 DLP-7970ABP 相同的文档)、但对多协议 RFID  TRF7970ARHBR 和  TRF7970ARHBT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们  的记录中已经有 DLP-7970ABP 文档(T. 我链接到 DOC 以获得  DLP-7970ABP 、尽在此处)、[/报价]

    另外还提供了针对 DLP-7970ABP 的 EU DOC。  DLP-7970ABP EU 符合性声明(DoC)

    您是否有多协议 RFID TRF7970ARHBR 和 TRF7970ARHBT 的 DOC (即与上述 DLP-7970ABP 相同的文档) ?

    如 Ralph 所述、 您所参考的 CE/DOC 报告是特定于  DLP-7970ABP 的系统、其中不仅包含 TRF7970A 器件、而且包含根据我们的系统设计指南设计的天线和其他组件。  TRF7970ARHBR 和 TRF7970ARHBT 是两个不同的 TRF7970A 器件级器件型号。 我们没有单个器件/组件级别的 DOC。   

     

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    只是为了确保没有混淆,我们不要求任何报告,只有文档。

    我们是否理解这些产品(TRF7970ARHBR 和 TRF7970ARHBT)本身不在 RED 范围之外、并且不需要仅通过 CE 认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    关于  无线电设备指令(RED) 2014/53/EU 执行的任何合规性测试以及由通知机构发布的后续 DOC 均在  系统级 其中、功能齐全的系统在包括任何无线电波发射在内的典型用例下运行。

    红色确实  允许  TRF7970ARHBR 或 TRF7970ARHBT 等特定集成电路组件的协议 DOC 。 但是、在  PCB 上组装这些器件并将其用于欧盟批量销售的完整产品的任何产品都需要通过  RED 认证测试 以便  完整系统 可通过红色标准认证。

    这特别是因为 TRF7970A 等器件的发射并非由 IC 决定、而是由其周围的系统决定。 该器件需要模拟前端电路和外部天线来发射辐射信号、因此必须对这个完整的系统进行辐射发射测试。

    我们在 TI 所提供的证明 TRF7970A 作为 IC 器件、  实现高效、可靠的系统 能够通过 RED 认证。 这是为了明确保证器件能够在红色部分列出的限制范围内安全运行。   

    在阐述了所有这些之后,对以下各项作了简要的答复:

    我们是否理解这些产品(TRF7970ARHBR 和 TRF7970ARHBT)本身不在 RED 的范围内,并且不需要单独对它们使用 CE?

    这些产品本身不在红色范围内、红色/CE 仅在将它们组装到 PCB 上并在系统中使用时才需要。 而不是单独的 IC。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ralph

    感谢您提供非常清晰简洁的答案。 全部清除。 非常好。 我认为情况是这样的,然而,我需要 T.I.作为制造商来确认。

    感谢您的支持。

    克里斯