This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:使用信道探测的距离测量技术

Guru**** 2581175 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1362507/cc2340r5-distance-measurement-technique-using-channel-sounding

器件型号:CC2340R5

先生、您好、我们使用 CC2340R5器件使用信道探测技术来计算距离、因此需要一些文档、或者是否有使用信道探测技术来计算距离的示例代码。

请参阅使用信道探测技术计算距离的任何程序。

谢谢、此致

B·万赫德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如需 CS 支持、请联系您当地的 FAE 或销售支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该使用以下哪个示例来进行信道探测? 1) rfCarrierWave、2) rfEchoRx 或3) rfPacketRx? 由于修改后每个文档的 I 将对信道声音电流使用相移方法、因此对于信道声音没有具体的示例、因此我们可以对其使用 RSSI。 请引导我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如上所述、要获得 Channel Sounding 支持、请咨询您的本地支持。