This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:CC2662多重测试

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1372431/cc2662r-q1-cc2662-multiple-tests

器件型号:CC2662R-Q1

工具与软件:

您好!

我目前正致力于与多个 CC2662与 BMIC 通信。

但是、无法与4个 CC2662进行通信。 

如果需要在 CC2662固件中进行与数字相关的设置、您能告诉我需要在何处准确修改它们吗?

此外、我想修改 CC2662固件中的波特率。 请告诉我在何处修改它。

谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!

    由于 NDA 材料的性质、我们的公共论坛通常不支持 WBMS、但您可以按照此处的说明找到如何配置网络中的器件数量 docs/wbms/wbms_user_guide/html/quickstart-guide/wbms-quick-start.html#additional-information

    如果您使用客户尽职调查、可能还需要一些配置、客户尽职调查本身的配置指南涵盖了这些配置。