This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-TRP-DR2B:32mm 玻璃封装多页应答器

Guru**** 2642185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1373340/ri-trp-dr2b-32-mm-glass-encapsulated-multipage-transponders

器件型号:RI-TRP-DR2B

工具与软件:

我正在尝试构建一个传感器来读取药丸上的信息、但在市场上使用传感器方面收效甚微。  

最初、我曾尝试使用: 134.2K AGV RFID 远距离动物标签嵌入式读取器模块 TTL FDX-B ISO11784/85 | eBay 、但很快发现该传感器仅使用 FDX。

然后我切换到使用此文件: https://www.ebay.com/itm/275845890604?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110018%26algo%3DHOMESPLICE.COMPLISTINGS%26ao%3D1%26asc%3D265544%26meid%3D847f5e4e44a343f9a4a067b5c0bff5d1%26pid%3D101584%26rk%3D1%26rkt%3D30%26sd%3D186185225330%26itm%3D275845890604%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2508507%26algv%3DCompVIDesktopATF2V3WithPboosterAndImageDedup%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2508507.c101584.m2061&itmprp=cksum%3A275845890604847f5e4e44a343f9a4a067b5c0bff5d1%7Cenc%3AAQAJAAABEMAwiYw444KCSXVc5zaJpKyh8AqG8ovZ6oh8uplZLThFy%252FPjznwf5%252F87AA30QE4fi72hKfSNlB2NHSp1fsXQ2CeSQUvxKpaJ3cOvPwma78U98tTSV8Rzu2ZdDPhNAoyuwTfReg%252FEj0wsx%252FsjcB3SKop8mLMr%252BMNSiqMQE4HcAiGZR0%252BNHxMTJiEXNgSqtGAHIDD686yxs844gA5kL%252Fhokzk8pXzUjrPbJGohzu3%252FNkXaVqbpLdTWj6FZw6nw9UI0CTO2GbreXThOaco3WXN923fGce5y56xeCoNIW7ND64bAW9CvERQvLJ1HFCpJXxEoLmHunxy%252BZM3iR4vo9pPBF4Xh0jbdXml7r005R1OmLZuW%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2508507&epid=12034045703&itmmeta=01HXRZX9W9QFXANP55Y649YKYR&autorefresh=true

但是、同样、将该传感器连接到 Raspberry Pi 后、它可以检测药丸、但源自药丸的信息混乱。  

我认为这是一个协议问题、但正在很难读取药丸给家中安装的传感器。 TI 建议读者阅读药丸信息吗?

我还能用 Raspberry Pi / Arduino 读取药丸吗?