This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:带有 CC2652P7的802.15.4

Guru**** 2578755 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1352P7, CC2652P7, CC2652PSIP, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1372326/cc2652p7-802-15-4-with-cc2652p7

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件: CC2652PSIPCC1352P7、LP-CC1352P7

工具与软件:

我被分配为 CC2652P7编写802.15.4应用的任务。 我已经开始使用 CC2652PSIP LaunchPad 的"收集器"项目并编写了处理该平台无线电通信的代码。 现在、我看到我无法使用.syscfg 迁移到 CC2652P7。 此外、当我开始使用非802.15.4工程并将其切换到 CC2652P7时、.syscfg 中的"RF Stacks"下不会显示"TI 15.4 Stacks"选项、尽管 IEEE 802.15.4选项出现在"RF Stacks/Custom"下。 我应如何将项目迁移到 CC2652P7?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dwight、

    目前不支持将迁移工具与 CC2652PSIP 一起使用到 CC2652P7:

    我们建议您从直接目标器件示例开始、然后手动迁移。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从何处获取 CC2654P7的802.15.4示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dwight、  

    有关更多详细信息、您可以参考以下迁移指南: 在 CC2652P 上运行软件示例—SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK BLE5-Stack 用户指南2.02.09.00文档

    简而言之、您可以使用 CC1352P7示例并迁移到 CC2652P7;CC1352P7具有您需要的收集器示例!

    谢谢!
    Alex F  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我仍然有点困惑。 我导入了 LP-CC1352P7的收集器示例、并将器件切换到 CC1352P7RGZ、然后将"频带"更改为2.4GHz。 在"Device View"中、我仍然无法选择器件 CC2652P7RGZ、因为选项将显示为灰色。 您是说我可以将为 CC1352P7RGZ 编译的映像加载到 CC2652P7RGZ、还是我还需要执行其他操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dwight、

    请参考以下 E2E 主题、Ryan 对迁移过程进行了更好的描述:

    https://e2e.ti.com/f/1/t/1243853/

    谢谢!
    Alex F