This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:启用直流/直流会导致电路板无响应。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, CC1352P7, SYSCONFIG, CC2652PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1376242/cc2652p7-enabling-dc-dc-causes-board-to-become-unresponsive

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件: CC1352P7SysConfigCC2652PSIP

工具与软件:

您好!

我们正在使用 CC2652P7制作定制电路板。 我们的目的是使用芯片以高功率发送和接收 IEEE 802.15.4信号。

我们使用 CC1352P7和 SWRC350a 的参考设计作为电路板设计的起点。

我们已经调整了针对外部 HF 振荡器的内部负载电容器、所以电路板正在运行、并且能够成功运行任何非 RF 项目。

当我们在固件中启用 DC/DC 选项时、电路板似乎不再完成引导过程。

到目前为止、我们无法确定问题是与我们的直流/直流无源器件布局有关、还是与我们遗漏的软件设置有关。
我已经尝试通过 Smart RF Studio 操作电路板、固件刷写后电路板无法通信、可能是由于 Smart RF Studio 启用了直流/直流转换器。

您会建议我们在下一步中查看什么以进行故障排除?

因为我们无法使射频工作、所以我们也无法调谐 HF 振荡器、甚至无法验证它是否正在运行。 我无法确定在 GPIO 上输出 HF 时钟信号的任何选项。 这是可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    您能否确认 VDDR 和 DCOUPL 引脚上的电压? 什么是系统电压 VDDS?

    在 SmartRF Studio 中、要确认何时选中 DCDC、SmartRF 通信失败但未选中 DCDC、SmartRF 可以正确运行:

    -Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    如果在 Code Composer 中取消选中 DC/DC 模式、则空示例项目将在电路板上运行


    VDDS 是稳定的3.2V
    DCOUPL 引脚的电压为1.273V
    VDDR 的电压为1.682V


    当 DC/DC 被检查时、空项目被闪存入电路板(它看起来并未运行)

    VDDS 仍为3.2V
    DCOUPL 引脚的电压仍为1.273V
    VDDR 为1.679V

    无论更改何种设置、我都无法让 Smart RF 打开电路板。 我以离线模式打开了电路板、未选中 DC/DC、并确保根据需要调整电容阵列、因为电路板上有外部负载电容器。 在不关闭器件控制面板的情况下返回 Smart RF 面板、然后双击器件、尝试在 IEE 802.15.4模式下打开。 SmartRF 应用程序似乎开始刷写、它是默认 bin、然后我遇到此错误:

    我不知道 Smart RF 在刷写电路板之前是否应用射频选项、或者如果是刷写电路板、那么是否会应用射频选项。 如果后者、那么我怀疑默认固件默认启用了 DC/DC、并且软件在与电路板断开连接之前没有机会将 DC/DC 设置为禁用。

    感谢您花时间帮助我们解决这个问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有电压看起来都正常、因此我不怀疑该问题与直流/直流直接相关、而可能是其他问题的症状。 您是否已检查原理图和布局? 您可以通过 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS 提交 、我可以查看是否有任何可疑的情况。  

    当电路板无法启动时、您是否仍然能够在 CCS 中连接调试器? 您能看到器件的停止位置还是读回寄存器值吗? 或者设置 DCDC 选项是否有效地使电路板砖化?

    -Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在用户程序运行的情况下、启用直流/直流能够有效地砖型电路板。 调试器不再能够到达调试符号引用的任何行。

    如果我首先禁用程序加载、我可以通过调试器会话进行连接、但这会导致我陷入反汇编、因此我无法轻松地导航甚至确定我在用户程序与引导加载程序的参考位置。

    我能够确定 在断开电路板之前可以到达的最后一行。
    F7FFF8D5 BL #0x1000058c

    这是一条指向存储器映射被阻止读取的位置的分支链路指令。

    继续通过该行后、我  在 Code composer 控制台中收到(错误-2134 @ 0x0)和(错误-1170 @ 0x0)。 完整错误消息如下:

    Cortex_M4_0:无法运行目标 CPU:(错误-2134 @ 0x0)无法控制器件执行状态。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包12.7.0.00130)

    Cortex_M4_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包12.7.0.00130)

    我可以开始提交原理图和布局过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    感谢您提供更多信息。

    是否仅在您的一个板/器件或您尝试启动的每个板上发生了这种情况?

    是否可以 加载和测试几个示例工程、即 SDK 中的 empty 工程和 basic_ble 工程?

    我会留意审核请求。

    谢谢!

    周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这会出现在我们的每个评估板上。

    我可以从 CC1352P-7-4示例工程开始、使用 SysConfig 移至"定制"板、然后切换到 CC2652P-7、从而使"空"示例项目在我们的定制板上运行。 在调整电容阵列以将外部负载电容器纳入考量后、该项目顺利运行。

    一个复杂的问题是、我们在发现迁移困难之前就购买了 CC2652PSIP Launchpad。 我们按照其他一些线程中提供的建议将项目从  CC1352P7-4迁移到其他线程;但是、大多数射频项目不会通过 SysConfig 在这些目标之间迁移。 TI15.4堆栈和 BLE 堆栈示例都可以从 CC1352P-7切换到 CC2652P-7。 是否有某处专门用于 CC2652-P7的示例?

    我看到、根据该线程中给出的答案、 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-andcc2652p7-how-to-quickly-migrate-an-existing-project-sdk6-40-from-cc2652p1-to-cc2652p7 指出 SysConfig 不适合进行此类迁移、是否仍然如此?

    此时、我们只需具备输出一致频率的能力、这样我们就可以对 HF 振荡器进行适当调谐、然后对我们计划使用的天线进行调谐。

    我们的工程师要确保原理图准确地记录了电路板、然后提交以供审核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我必须邀请我们软件团队的一些人来讨论移植示例的最佳方法。  考虑到 SmartRF 会发生故障、SmartRF 只将测试固件加载到 SRAM、否则会完全隔离任何软件问题(以及空项目示例正常工作的事实)、我认为我们可以专注于硬件设计。  我们可以在审查后采取后续步骤。

    谢谢!

    周杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    您现在应该可以看到该提交内容。 如果有任何其他东西可以让您在此过程中提供帮助、请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我看到了请求。 我接下来将结束该主题、并跟进原理图审阅申请流程。

    谢谢!

    周杰