This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WILINK8-WIFI-MCP8:标签监听器和802.11r

Guru**** 1737970 points
Other Parts Discussed in Thread: WILINK8-WIFI-MCP8
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1374811/wilink8-wifi-mcp8-tag-sniffer-and-802-11r

器件型号:WILINK8-WIFI-MCP8

工具与软件:

尊敬的支持人员:

我们获得了 第三方"Intelligraphics"提供 的监听功能、并将继续进一步简化 802.11r 功能。 但是 我注意到 Intelligraphics 信息不再可用且 当前状态未知,任何第三方都将 继续 提供此类服务?  

www.ti.com/.../WILINK8-WIFI-MCP8"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../WILINK8-WIFI-MCP8

    μ@支持  

    尊敬的支持部门:

    同上问题。 作为 TI 的第三方技术合作伙伴、我们曾与 IDX (Intelligraphics Inc)合作为监听功能等定制专利驱动程序 现在、我们需要帮助我们使用新功能升级驱动程序、但这家公司(IDX - Intelligraphics Inc)似乎不再存在。

    如果有任何建议、请告诉我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们可以提供的最新软件是您共享的 WILINK8-WIFI-MCP8链接中已经包含的软件。 我们以后没有任何与 MCP8相关的升级。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:  

    感谢您的答复。 关键在于 TI 推荐的第三方无法继续其服务(其链接似乎仍在您的页面上)、我们非常渴望要求 TI 帮助我们了解如何恢复服务并减少我们的损失。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW Sabeeh  

    如何减轻 Intelligraphics 软件关闭的影响、 我认为 TI 应该具备得天独厚的优势来帮助企业客户、而不是无所作为? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    如果您从 Intelligraphics 获得的嗅探器、我们就没有办法支持它。 这只是您购买的 Wi-Fi 监听器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:  

    Intelligraphics 帮助我们实现了以下几项功能:  

    -监听器(无论与 AP 的关联是否断开,我们都需要它始终在线,它可以分别捕获具有特定 MAC 地址的所有信标和数据包)

    - ARP 卸载功能控制(控制 ARP 卸载功能,以决定是由主机处理 ARP 还是由目标和 sysfs 控制)

    - KRACK 支持(避免 WPA2密钥 Re 安装攻击-- KRACK ).  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我将在内部讨论是否还有什么可以为您提供支持的事情。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sabeeh

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。 如果需要、我们甚至可以安排一起举行技术会议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabeeh:  

    我想知道在你的内部讨论中、这方面是否有任何进展。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我收到的唯一更新是、 我们无法提供的支持超出 TI.com 上已提供的支持。