This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:SDK 未来版本中的 iostream 支持

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1373839/cc2652r7-iostream-support-in-future-versions-of-the-sdks

器件型号:CC2652R7

工具与软件:

您好!

所以这更多是关于支持 iostream 等库的一般问题、这些库需要破解 SDK 才能正常工作。 我想知道是否会有一个更新从 y'all 的一方来解决这个问题原因我发现这个论坛: https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1246654/codecomposer-build-of-cc1352-project-with-posix-and-c-code-fails-in-c-v1-__errc-142-43-error-use-of-undeclared-identifier-eidrm 显示一个黑客,使它工作. 但是、每次我们升级 SDK 时、我们都需要更新 SDK、而且我们也不知道添加 SDK 后是否会导致代码的其他部分损坏。

此致、
Kenneth Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth Thomas:

    我希望你做得好! 我自己对 iostream 不太熟悉;我确实看到了 SDK 中对它的一些引用"#includede" "(boilerplate.HPP)。 我将与我的团队联系、看看我是否可以在我们的支持方面为您提供更好的答案。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth Thomas:

    当我们等待回复时、您能否从您的角度提供一些额外信息?  

    -您使用的 CCS 版本是什么

    -您使用的 SDK 版本是什么

    -您要向 CCS 添加什么库,并应用"黑客"到(代码库).

    -您目前正在使用哪些工具?

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    至于 CSS 版本:12.70.00007、SDK 为 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77。 我们尝试添加的库是 iostream、并添加了 Hack  \source\ti\posix\ticlang\ticlang、errno.h 和工具 wise、我们 不使用任何。

    谢谢!
    Kenneth Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenneth:

    我在内部查看并联系了其他几个层级、似乎我们目前没有计划在编译器中正式支持 iostream、这意味着您可能需要继续应用旧 e2e 线程中的修复。  

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex 的帮助

    此致、
    Kenneth T