Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, LP-CC2652R7, SYSCONFIG
主题中讨论的其他部件:、 SysConfig
工具与软件:
大家好!
我正在使用 CC2652R7系统、尝试在专有模式下实现2M 数据速率。
目前已获得的最大速率为900k。
有人能帮忙解决这个问题吗?
Thnx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, LP-CC2652R7, SYSCONFIG
工具与软件:
大家好!
我正在使用 CC2652R7系统、尝试在专有模式下实现2M 数据速率。
目前已获得的最大速率为900k。
有人能帮忙解决这个问题吗?
Thnx
您好!
感谢您联系我们。 Alex 今天正享受着应得的休假、并且明天将按照他们收到的顺序和优先级返回论坛帖子。
若要加快支持速度、请指定以下内容:
-您是否碰巧收集了显示发射器产生的射频信号的射频迹线?
-您是否会设法接收发送器与其他接收器产生的信号? (这两个前题应该有助于了解是应该在接收器端还是在发送器端搜索问题)
-两块板之间的距离是多少,当板更近或稍微更远时,行为是否更好?
此致、
您好!
我回到办公室,一旦它打开(由于天气延误)。 然后、我使用了 SDK 中的两个示例(7.10)、即 rfpacketTX 和 rfpacketRX 示例、并且在两个项目中、SysConfig 添加了 BLE 2m PHY 以测试2Mbps 数据速率:

然后、在闪烁两个板之后、我可以看到绿色 LED 和红色 LED 同步闪烁、表明它们可以正确连接。
您希望我提供用于在您的终端闪存的.out 文件吗?
另外、CC2652R7是否意味着连接到另一个 CC2652R7或另一个器件?
此外、要双重确保您的硬件无线电配置是什么、就像您在将天线连接到 LaunchPad 一样? 如果是、您是将连接路由到天线而不是嵌入 PCB 上的天线吗?
谢谢!
Alex F
您好、Ashot、
感谢您分享您的详细要求!
我收到了内部团队提供的以下 tidbit 信息、这些信息应该会很有帮助!
"对于1.5Mbps PHY (在490 MHz 频段)覆盖
/* 32-bit representation Override Override Parameters Comment 0x7D0F0002 ADI_HALFREG_OVERRIDE 0 61 0xF 0x0 //ADI_0_RF:IFAMPCTL3.AAF_CAP_EN = 0x0 (bit 7:4) 0x10005320 HW_REG_OVERRIDE 0x5320 0x1000 //Disable Strict sync 0x7F305114 HW_REG_OVERRIDE 0x5114 0x7F30 //Increase sync threshold 0x001C609C HW_REG_OVERRIDE 0x609C 0x001C // MDM.SPARE1 AGC reference level [dB] 0x0FD051E4 HW_REG_OVERRIDE 0x51E4 0x0FD0 //Slow Down AGC 0x000288A3 SW_REG_BYTE_OVERRIDE frontEndPar rssiOffset 0x2 // RSSI offset of -2 dB at 779-930 MHz 0x00000343 SW_REG_OVERRIDE radioPar mdmTxIntFreq 0x0 // Zero-If in Tx 0xFFFFFFFF END_OVERRIDE */"
该代码显示以1.5Mbps 数据速率(490 MHz 频段)覆盖测试中使用的组。
这对您的案例有帮助吗?
谢谢!
Alex F
您好、Ashot、
您应该能够在 SmartRF Stuido 7 (右上角)中打开覆盖编辑器: 
然后、按以下行手动添加每个案例:
ADI_HALFREG_OVERRIDE(0,61,0xF,0x0) HW_REG_OVERRIDE(0x5320,0x1000) HW_REG_OVERRIDE(0x5114,0x7F30) HW_REG_OVERRIDE(0x609C,0x003C) HW_REG_OVERRIDE(0x51E4,0x0FD0) SW_REG_BYTE_OVERRIDE(frontEndPar, rssiOffset, 0x7) SW_REG_OVERRIDE(radioPar, mdmTxIntFreq, 0x0)
谢谢!
Alex F
您好、Ashot、
我与 内部团队进行了沟通、内部团队告诉我"当数据包错误率达到2.4GHz 的灵敏度级别时、会开始增加"、接收到的数据包的 RSSI 值是多少? 您是否尝试过以更快/更慢的速度发送数据包以查看发生了哪些变化?
您是否可以尝试更改覆盖"SW_REG_BYTE_OVERRIDE (frontEndPar、rssiOffset、0x7)"
-此数字表示 RSSI 偏移-7dBm、因此请尝试增大/减小此值以查看这是否会影响您的分组差错率。
谢谢!
Alex F