This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960:使用 ISO/IEC 14443 A 协议读取 TRF7960中的存储器块时出现问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960, TRF7960A, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1378646/trf7960-problem-reading-memory-blocks-in-trf7960-using-iso-iec-14443-a-protocol

器件型号:TRF7960
主题中讨论的其他器件:TRF7970A

工具与软件:

您好!  

我们提供基于 STM32F405微控制器和德州仪器(TI) TRF7960芯片的 NFC 读取器设备(支持多种协议、包括 ISO/IEC 14443 A 和 B、FeliCa 以及 ISO/IEC 15693)。
使用此标准、我们在读取 ISO/IEC 15693应答器 ID 以及在转置器上读取和写入存储器块的过程中没有问题。
目前、我们正在将 ISO/IEC 14443标准的实施添加到我们的读取器中。 NFC 读取器可以读取应答器 ID、但无法读取此应答器的存储块。  
我们的电路的接线图基于应用手册中的示意图。

我们正在读取的应答器在芯片 NXP NT3H2111_2211上工作(符合 ISO/IEC 14443第2部分和第3部分、符合 NFC 论坛第2类标签、106kbit/s 的数据传输)。

我们的 NFC 读取器可以读取应答器 ID、但无法读取任何存储器块。 我们还测试了其他 ISO/IEC 14443标签的读取结果相同。 不过、可使用智能手机 NFC 读取器应用读取应答器 ID 和存储器块。

https://www.ti.com/lit/an/sloa158/sloa158.pdf 中找到 
TRF7960具有针对 ISO14443A 协议的限制("ISO14443A 解码器使用特定数据速率(106kbps、424kbps、和848kbps)在特定硬件条件下给出错误的数据")。
这是否会导致错误地读取 ISO14443A 标签中的存储块?

您能建议解决我们的问题的方法、或者在寻找解决方案时要注意什么吗?

提前感谢您

Andrzej Sawicki.
生物控制波兰