This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:TLV320AIC3263和 CC8520的操作验证

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: CC8531, TLV320AIC3262, TLV320AIC3204, CC8520, TLV320AIC3263, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1376659/cc8520-operation-verification-of-tlv320aic3263-and-cc8520

器件型号:CC8520
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3263TLV320AIC3254、CC8531、TLV320AIC3262 、TLV320AIC3204

工具与软件:

您好!

问题1。
是否可以通过 I2S、I2C 或 SPI 连接和操作 TLV320AIC3263和 CC8520? 如果是、我可以使用 PurePath 无线配置器创建程序吗?

问题2:
相关。
我是否可以将使用 PurePath Studio 创建的 TLV320AIC3254 cfg 文件的数据设置为 TLV320AIC3254、方法是将其粘贴到 PurePath 无线配置器下面红色框中的区域?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    Unknown 说:
    Q1.
    是否可以通过 I2S、I2C 或 SPI 连接和操作 TLV320AIC3263和 CC8520? 如果是、我可以使用 PurePath 无线配置器创建程序吗?[/QUOT]

    根据数据表、CC8520支持:

    1. I2S 和 I2C 使用 I2S 和 I2C 实现外部音频编解码器、DAC/ADC 和数字音频放大器的无缝连接和控制
    2. SPI:  外部主机处理器可通过 SPI 连接并控制其某些方面的运行。

    PurePath 无线配置器可用于创建适用于 CC85xx 的固件。 应使用 CC85xx 产品页面上提供的地址: https://www.ti.com/tool/PUREPATH-WL-CFG 

    摘录:

    PurePath 无线配置器(PPWC)是与 CC85XX 器件结合使用的图形 PC 工具、不需要额外的第三方工具。 PPWC 使用经过预先编译的映像文件。 根据用户的输入、PPWC 将这些文件安装补丁程序 生成可下载的固件映像 . 然后设计人员能够通过 CC 调试器工具(内置于 CC85XXDK 中)直接从 PPWC 对 CC85XX 器件进行编程、或将其输出为 Intel HEX-file (用于生产编程)。

    对于有关 TLV 器件的问题、我建议在音频论坛中创建一个单独的帖子: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    感谢您的答复。

    我正在考虑使用 PurePath 无线 CC8520和 CC8531。 这些都有点旧、因此请告诉我是否有新的路线图或推荐的替代方案。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    通常、对于路线图问题、我们建议联系当地的 TI 代表、因为此信息通常需要某种形式的 NDA。

    请尝试访问: https://www.ti.com/info/contact-us.html 、并根据需要提供此帖子作为参考。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    我在音频论坛上发布了有关 Q2的信息、但没有收到明确的答案。
    您是否有可能在贵公司中指定可以回答第二季度问题的人员?

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1378525/tlv320aic3254-how-to-set-up-the-tlv320aic3254-config-file/5268143#5268143

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    在使用 PurePath 无线配置器为 TLV320AIC3263或 TLV320AIC3262和 CC8520创建控制程序时、音频接口选择器件列表中未提供 TLV320AIC3263和 TLV320AIC3262的型号。

    我想知道如何使用 PurePath 无线配置器为这些 IC 创建控制程序。
    我使用的是 PurePath 无线配置器1.4.2版。

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我正在寻找谁拥有这个工具。

    将在6月27日之前提供更新。

    谢谢!
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您可以尝试以下步骤吗?

    ```μ A

    从 PurePath Wireless Configurator 下载位置、进入 AUDIO_DEVICES 文件夹。 复制/粘贴任何其他音频代码文件.ppwadd (例如 aic3204是 TI 器件 TLV320AIC3204)、并将其重命名为新器件。 编辑文件和"替换全部"命名规则。

    在 PPWCFG 中、请注意新选择的音频编解码器器件。 你 必须重写  新的.ppwadd 内容以与 新器件的配置相匹配、因为默认情况下不提供这些内容。  这应该可以让您开始。

    ```μ A

    谢谢!
    Toby