This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960:是否适合 MN63Y1214 (Panasonic)的替代产品?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, TRF7960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1379845/trf7960-is-this-suitable-alternate-for-mn63y1214-panasonic

器件型号:TRF7960

工具与软件:

嗨、团队:  

我们正在寻找适用于 NFC 系统的读/写器控制器。

我们已经在使用 Panasonic NFC 驱动器器件型号: MN63Y1214、 现在、我们计划使用更具成本效益且易于更换的 TI 器件来替代我们现有的器件。

(注意:由于 EOL、我们将变更现有器件)

该零件应具有隧道模式操作、请查看以下相同的详细信息。

有关我们现有设备中隧道模式操作的更多信息、请查找随附的图像和文档。

下图是我们现有器件中提供的3种操作模式的参考、

我们的要求:  我们需要具有针对 NFC 芯片和 Android 应用/NFC 工具的隧道模式支持的 NFC 驱动程序(即从智能手机读取/写入隧道存储器)

您能给我们推荐用于替换我们现有器件的合适器件吗?  

谢谢!  

Manikandan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请更正我、如果我错了、请阅读  MN63Y1214 说明这是一种支持 ISO14443A/B 协议的 NFC 应答器标签。 纵观您的图、主机控制器更像是 MCU、而不是真正的读/写器。 图中的读/写器是支持 NFC 的智能手机。 如果您在寻找读/写器、我会推荐 TRF7960A 或者 TRF7970A 。 TRF7960存在一些已知的支持  ISO14443A 协议的芯片限制、但如果支持 ISO15693或其他协议、它会起作用。 至于隧道的 NFC 驱动程序,我们没有这样的驱动程序。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    是的、您的回答正确、我们的目标是查找读/写器。  

    感谢您的建议、我在研究 TRF7960A  TRF7970A 。与相比、这些器件的价格略低  MN63Y1214。  

    是否还有其他成本低廉且易于更换的备选器件建议?  

    我们现有的零件 MN63Y1214:0.6$  

    TI 器件 TRF7960A  TRF7970A :2.64 - 3.42美元  

    如果需要对同一内容进行任何说明、请返回。  

    谢谢!  

    Manikandan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan:

     我 从产品选择页面 https://www.ti.com/wireless-connectivity/other-wireless-technologies/products.html#969=ISO%2014443A%3BISO%2014443B%3BISO%2015693&-2=contains%3Breader&中过滤掉了所有读/写器 IC。 请联系您当地的 TI 销售代表了解定价、因为我只能在 e2e 上提供技术支持。