This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:应用问题。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7, CC2530, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1381233/cc2652p7-application-issues

器件型号:CC2652P7
主题中讨论的其他器件: CC2530SysConfig

工具与软件:

大家好、团队成员:

使用 CC2530和 CC2652P7时发现以下问题:
1.测试 TX MAX 功率第一个通道的功率比中间通道的功率高1dBm 是否正常?

2.是否可以校准 Zigbee 的传输功率,或者只能通过功率等级的固件配置实现功率控制?

3. 48 项测量数据可在附件中找到。 TX MAX 功率阈值当前设置为17dBm - 23dBm、是否合理?
是否有建议的功率阈值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reed、您好!

    我希望您做得好、这适用于 LaunchPad 还是定制硬件?

    1.这适用于+20dBm 情况还是其他 dBm 设置? 如果是针对+20dBm 情况、我们可以看到、.xlsx 中提供的值符合第7.11节提供的"典型"测试条件。 如果是针对较低 dBm 的情况(+ 5dBm)、我会联系硬件团队、了解他们的意见。  

    可以在 SysConfig 中更改 TxPower、代码中有一些"power"字段。  

      

    3.我理解正确、您正在使用 PA 并将设备设置为+20dBm 进行传输、48个值是您找到的实际 TX dBm? 如果是这种情况、请参考第7.11节中您的数字位于"典型"范围内的位置。

    谢谢!
    Alex F