This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:两个麦克风和一个 USB 软件狗接收器的设计概念

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8531, CC8521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1382216/cc8531-design-concept-of-two-microphones-and-one-usb-dongle-receiver

器件型号:CC8531
Thread 中讨论的其他器件: CC8521

工具与软件:

您好!

我正在开发使用 CC8531收发器的两个麦克风和一个 USB 软件狗接收器的项目。 我对音频设备没有太多的经验。 我有一个简单的问题、要连接两个麦克风、我们是否真的需要在 USB 端具有两个独立的 CC8531接收器 我看到一些参考设计在 USB 软件狗上仅具有 CC8531接收器。 这种设计背后的机制是什么? 这两种使用两个 CC8531接收器或一个 CC8531接收器的概念在哪里适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed Suhaib:

    我希望你做得好! 如果您碰巧打开了该参考设计、您能否将其链接到该参考设计? 如果没有 CC8531 TX -> CC8531 RX ->软件狗(通过串行接口)、则应该让一个 CC8531传输到软件狗(如果软件狗能够支持接收数据)。  

    在任一种情况下、您都需要匹配相应的 PHY、并且需要采用打包、发送和处理数据的方法。

    我们为什么要以 CC8531为目标? 提供您的系统要求可以帮助我在这里了解。   

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、您的设置与您提到的"MIC1 (CC8531 TX)-->(CC8531 RX) USB 软件狗(通过串行接口)"相同。  我的问题是、如何将第二个"MICC2与 CC8351作为 TX"连接到同一(CC8531 RX) USB 软件狗接收器。 工作原理是什么、这样两个 MIC 就可以不受任何干扰地工作。 PurePath 配置器中是否有任何默认配置设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是已合并和拆分模式的示例产品。 现在、这两种模式下的实际工作原理是什么。 如何在射频数据接收期间组合音频数据。

    rode.com/.../wireless-go-ii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    感谢您的链接、我看了一下描述:"已编辑"或"已编辑"模式。 这样、您就可以将每个发送器记录到输出的单独通道上、或将两个通道合并为单个输出。"

    基本上在合并模式下:

    -Mic 1 (设备 A)将以 freq A 作为 TX

    -Mic 2 (设备 B)也将以 freq A 输入到该设备

    (这应该是可能的、因为您还可以通过器件 B 输入第二个麦克风数据、同时器件 B 从器件 A 接收信号)

    在拆分模式下:

    -Mic 1 (设备 A)将以 freq A 作为 TX

    -Mic 2 (设备 B)将以 freq A 接收信号、但也将以 freq B 输入到设备

    (只要通道可以随机运行、就应该可以实现这一点、但是我对 CC8531不太熟悉、因为它是较旧的器件)
    (不过、查看数据表会发现 CC8521可能没有2个通道?)  

    谢谢!
    Alex F