This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:原理图检查和其他问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1379318/tms3705-schematic-check-and-other-issues

器件型号:TMS3705
Thread 中讨论的其他器件:UCC27424

工具与软件:

现在根据原理图、MOS 晶体管会变热、电流会达到650mA。 我不知道为什么
您能帮助我检查原理图是否正确以及如何处理 MOS 过热问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tonyx.Wu

    我们正在寻找合适的专家来支持这一目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    在与我们的一位专家审阅后、我们现在正经历一个理解原理图的艰难时刻。 您似乎在尝试通过添加晶体管来在天线驱动器上实现更高的输出功率、但我们在原理图上未看到任何天线。  

    我们制作了一份参考原理图、其中随附了用于提升演示读取器 RI-ACC-ADC2上的天线驱动器的选项。

    随附手册第9页的原理图提供了使用具有5V 或12V 电源电压选项的 UCC27424的解决方案

    建议遵循示例原理图。

    e2e.ti.com/.../7382.RI_2D00_ACC_2D00_ADR2-Reference-Manual.pdf

    另一种替代方案是使用能够直接为天线提供高达20V 电压的 TRF4320器件。