This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:802.15.4的示例

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1387535/lp-em-cc2340r5-examples-for-802-15-4

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2340R2SysConfig

工具与软件:

CC2340R2/R5用户指南指出它支持802.15.4。  但是、我在中找不到任何引用  SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK 和 SysConfig。  在 SysConfig 中、其他 MCU 将802.15.4列为单独的 PHY。  在 SysConfig 中、这是定制射频配置的一部分吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Russell:

    CC2340R2/R5数据表指出这些器件可以支持 IEEE 802.15.4 PHY、但 SimpleLink F3 SDK (即软件资源)尚未正式支持该 PHY。  在8月发布的8.20 F3 SDK 中、这种情况开始发生变化。 v8.30版本在10/11月的时间范围内增加了其他内容(例如 Zigbee 支持)。  我尚不知道在任何给定版本中会添加或提供哪些具体示例。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在为802.15.4配置 PHY 时、用于自定义的 RX 和 TX 等现有示例是否仍然可以工作?  这些都是海事组织的一套很好的基本例子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、没有办法 使用 v8.10 SDK 内提供的资源访问 IEEE PHY。

    此致、
    Ryan