This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-STU-MRD2:该天线用于读取和写入 RFID 标签的接收和发送范围以及方向参数

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: RI-STU-MRD2, RI-TRP-DR2B, MRD2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1388417/ri-stu-mrd2-the-antenna-reads-and-writes-the-receiving-and-transmitting-range-and-direction-parameters-of-the-rfid-tag

器件型号:RI-STU-MRD2
Thread 中讨论的其他器件: RI-TRP-DR2BMRD2EVM

工具与软件:

您好!
1."USB 读取器-写入器记忆棒包含 RI-STU-MRD2 DIL 模块、该模块安装在带有 USB 连接器和所选 TI HDX LF 应答器的天线基板上。"
 问题
 天线读取和写入 RFID 标签的接收和发送距离和方向参数。"
 你可以告诉我吗?
 
2.是否有手持式 读写器产品?
 
(__LW_AT__现在使用的 RFID 是 RI-TRP-DR2B、阅读器可以随时使用 MRD2EVM 微型读取器评估套件。)
 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您对我们产品的提问和关注。

    该产品的设计支持有限。 我认为 微型读取器 EVM 用户指南 应该能回答您的问题。  

    此产品的论坛支持已经减少、以便首先参考我们的现有文档和配套资料。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 另外、请查阅 RI-TRP-DR2B、 MRD2EVM 的"技术文档"部分中的现有配套资料 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以解决您的问题。