This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-TRP-DR2B:关于读取范围

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1387224/ri-trp-dr2b-how-about-the-read-range

器件型号:RI-TRP-DR2B

工具与软件:

当工作频率为134.2kHz 时、 使用该芯片时的最大读取距离是多少、以及是否建议使用任何汽车读取器。

我们仅测试8cm ,如果有任何建议,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

     我目前不在办公室,直到星期三。 当我回来后、我会仔细查看您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     根据数据表、它将小于100cm。