This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在超出网络范围后重新加入协议从站

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1389058/rejoining-of-protocol-slave-after-out-of-network-range

器件型号:CC8531

工具与软件:

您好!

我正在使用主机控制模式(以 USB 接收器作为协议主器件、以 MIC 作为协议从器件)下的 CC8531开发无线 MIC 和 USB 接收器系统。

我需要了解协议从站一旦超出网络范围就会自动重新加入的相关信息。

CC8531的"主机控制操作"中是否已提供此功能、或者我们是否需要对主机控制器进行编码以再次执行 NVM_do_scan 以重新加入网络?

如果主机控制器必须实现此功能、应该从 USB 接收器端还是从 MIC 端启动扫描?

如果可能、请提供一些解决方案以及参考文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    CC85XX 用户指南中

    "主机处理器负责为协议主器件建立网络、以及扫描/配对和(重新)加入网络以寻找协议从器件"
    "在协议从器件上、主机处理器必须在启动时以及网络连接中断时手动加入和重新加入所需的网络"
    "协议从机的主机处理器负责在重新加入网络时提供网络 ID、因此还负责在任何断电期间存储网络 ID。 可以使用 NWM_GET_STATUS 命令从 CC85xx 连接到网络时或已从扫描结果中读取网络 ID (在 NWM_DO_SCAN 之后)。 NVS_SET_DATA 和 NVS_GET_DATA 命令可用于网络 ID 存储、从而节省 EEPROM 成本。"
    "为了重新加入旧网络、主机处理器使用具有旧网络 ID 的 NWM_DO_JOIN 命令作为输入参数。"

    我希望这对您有所帮助、
    Ryan