This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-TRP-DR2B:RFID 读/写器

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: RI-TRP-DR2B, RI-STU-MRD2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1386906/ri-trp-dr2b-rfid-reader-writer

器件型号:RI-TRP-DR2B

工具与软件:

您好!

联系我来询问一款符合 TI RFID 标签模型 RI-TRP-DR2B-40以及能够进行读写的 RFID 模块。  您能否介绍一下满足这些特定规范的任何适用 RFID 模块?  RI-TRP-DR2B-40上是否有任何可存储的标准 ID 格式?   此外、如果您对现有的最佳选择有任何建议或见解、我将不胜感激。

感谢您的帮助、我期待您的答复。

此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

     我目前在旅行。 当我在星期三回来的时候、我会查看你的问题。 很抱歉给您带来不便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

     我能说的就是应答器符合 ISO11784和11785标准。 我们没有读卡器 IC、但我希望您可以搜索能够阅读这些标准的读卡器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    是否有任何标准 ID 格式可以存储在此  RI-TRP-DR2B 应答器上?  谢谢!

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

     很抱歉、我想修改我的最后一个回复。 您可以使用 MRD2EVM  或 RI-STU-MRD2微读取器  在  RI-TRP-DR2B 等 LF 应答器上读取/写入 ID。 对不起我的错误信息早些时候。

     有关读取 ID 的信息、请参阅 MIRD2EVM 用户指南。