This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-TRP-DR2B:RI-TRP-DR2b 的封装材料信息

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: RI-TRP-DR2B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1389609/ri-trp-dr2b-package-materials-information-of-ri-trp-dr2b

器件型号:RI-TRP-DR2B

工具与软件:

您能否帮助提供 RI-TRP-DR2b 的封装材料信息、包括封装材料信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请在 数据表中查找 以下封装材料信息的详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您帮助提供图片、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     方框的图片、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui、

     数据表中显示了应答器的图片。 我不知道它是如何在盒子里交付的。 您能否详细说明一下您在寻找包装盒图片方面的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、大多数芯片都封装在这个盒子里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我需要带您回去、因为我不知道商品在发货前是如何包装的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我获取以下封装信息。

    内箱1000件/包、外箱10,000件/箱

    尺寸362 x 357 x 70毫米  内箱        数量: 1000件/包