This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:内部天线的辐射方向图(再次)

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1390073/cc2651r3sipa-radiation-pattern-for-the-internal-antenna-again

器件型号:CC2651R3SIPA

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户具有与原始主题相同的请求。

您能否提供有关天线辐射特性的数据?
如果可能、我还想请您提供有关该模块上天线的信息。

我查看了数据表和认证信息、但找不到任何有关天线辐射特性的信息。
此模块的底面(或封装内部?)形成了天线、因此我想确认封装的影响是否存在任何问题等
如果在这里很难透露信息、可以通过私人聊天或电子邮件分享。

此致、
棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [编辑]此答案不适用于 CC2651R3SIPA 内部天线。 为困惑道歉。  

    下面的天线应用手册包含我们开发板中使用的倒置 F 型天线的所有特性描述详细信息。

    https://www.ti.com/lit/pdf/swru120

    我希望这将有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cl é ment:

    感谢您的答复。

    天线是否朝向下图所示的方向?

    还是朝向另一个方向?

    此致、
    棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕我之前的回答中犯了一个错误-我编辑了我的信息以避免混淆。

    CC2651R3SIPA 的详细测试结果在此页面上提供: https://www.ti.com/tool/CC26XX-CERTIFICATION (下载  CC2651R3SIPAT0MOUR 模块认证报告的软件包 、并查看台湾报告)。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cl é ment:

    感谢您的答复。

    对不起新手问题,我可以在哪里找到信息,如内部天线的"辐射模式"和天线的形状如下图所示?

    我查看了认证报告中的所有内容、包括"台湾"、但找不到任何上述信息。

    此致、
    棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经向一些专家寻求帮助。 请多多包涵。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在  上面 Cl é ment 提到的 www.ti.com/.../CC26XX-CERTIFICATION 页面中、请使用 CC26XX-RESOURCES 链接中的表格提交辐射图请求。

    希望这对您有所帮助、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael

    感谢您的答复。

    我立即申请、如果有任何问题、我们会联系您。

    此致、
    棒极了 h