This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP-7970ABP:与 LP-MSPM0G3507兼容?

Guru**** 2578755 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP, LP-MSPM0G3507, MSP-EXP430F5529LP, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1391730/dlp-7970abp-compatible-with-lp-mspm0g3507

器件型号:DLP-7970ABP
主题中讨论的其他器件: LP-MSPM0G3507MSP-EXP430F5529LPMSP-EXP430G2ET

工具与软件:

尊敬的专家:

根据 DLP-7970ABP 产品页面所述、此产品适用于所有 TI 器件 Launchpad。

我想请问您的确认、对于 LP-MSPM0G3507来说、这是否可行。 我无法在 E2E 上看到任何有关其使用情况的相关帖子。

您能确认吗? 谢谢你。

此致、
阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

     我尤其不熟悉 LP-MSPM0G3507、但所有 TI LP 构建时都使用了与附加 BoosterPack 兼容的相同 BoosterPack 连接器。  我没有理由认为  LP-MSPM0G3507将与 DLP-7970ABP 不兼容。 如果 LP-MSPM0G3507未采用 BoosterPack 连接器上所需的引脚排列进行构建、那么它不仅与 DLP-7970ABP 不兼容 、也与任何 BoosterPack 不兼容、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的答复。

    专家团队中是否有人可以验证此 LP-MSPM0G3507?

    此致、
    阿奇·A·.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie:

     我认为您应该将您的问题发布到 MSP HSM、因为这是他们的产品。 请指定 LP-MSPM0G3507作为器件型号、而不是 DLP-7970ABP。 您的问题与 BOOSTXL-SENSHUB 是否 将在 LP-MSPM0G3507上运行没有不同。   您可以询问  LP-MSPM0G3507在 BoosterPack 支持方面是否与任何其他 MSP LaunchPad (例如 MSP-EXP430G2ET、MSP-EXP430F5529LP)有任何不同。