This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2590:使用与 CC2640结合使用的范围扩展器究竟有何优势

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1392931/cc2590-what-exactly-is-the-benefit-of-using-a-range-extender-in-junction-with-the-cc2640

器件型号:CC2590
Thread 中讨论的其他器件:CC2640

工具与软件:

据我了解、BT 的最大输出功率是10mW、我认为这是由 CC2640提供的。 我很好奇、因为这是一项相当大的批量产品投资。

祝你一切顺利

Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    蓝牙5支持高达+20dBm 的功率、CC2640本身具有+5dBm 的最大输出功率。 根据地区的不同、法规会因可以使用的最大输出功率和条件而异。

    BR、

    周杰