This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:通过 NFC 实现 RF430FRL152HEVM 与 TRF7970A + MSP-EXP430GTE2之间的通信。

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H, RF430FRL152HEVM, TRF7970A, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1394594/rf430frl152hevm-to-achieve-communication-between-rf430frl152hevm-and-trf7970a-msp-exp430gte2-through-nfc

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:RF430FRL152HTRF7970AMSP430G2553

工具与软件:

您好!

我有 RF430FRL152HEVM 模块和 TRF7970A (BoosterPack 插件模块)+ MSP-EXP430GTE2 (LaunchPad)模块。 我想通过 NFC 读取和写入 RF430FRL152H。

请向我建议相关的用户指南、软件工具 以及在  RF430FRL152HEVM 模块和 TRF7970A (BoosterPack 插件模块)+ MSP-EXP430GTE2 (LaunchPad)之间实现通信的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     RF430FRL152HEVM 用户指南 包含 有关如何启动演示的所有信息(例如、主处理器 MSP-EXP430GTE2的电路板设置、连接和软件、以及在 PC 上运行的 GUI 工具)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 我已经浏览过 RF430FRL152HEVM 用户指南。 在该指南中、提到了如何通过点击"Connect to TRF7970AEVM"来使用连接 GUI 进行连接。  在 Setup 选项卡的 "Target Device Selection"下、我选择了 RF430FRL152HEVM、但在"Interface Device Selection"下、我找不到" TRF7970A + MSP-EXP430GTE2 "。

    在"接口器件选择"下、我可以找到"TRF7970ABP+MSP430G2553"、 通过单击"连接到 MSP430G2553+TRF7970ABP"按钮选择该选项后、 未建立连接(即、按钮文本未变为  "从 MSP430G2553+TRF7970ABP 断开")。

    您能否提供有关对此问题进行故障排除的进一步指导、或建议确保连接的任何其他步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     您选择的 TRF7970ABP+MSP430G2553正确。 有一点很重要、即 TXD 和 RXD 的跳线方向必须处于水平位置、以便启用硬件 UART。 这在用户指南中有提及。 我想您已经将固件载入 MSP-EXP430GTE2电路板、对吗? 如果您尚未加载用户指南中提供的软件配套资料、请执行上述操作。 从 https://www.ti.com/tool/download/SLOC346下载主机固件。