This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8531:CC853x

Guru**** 2575685 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2590, PUREPATH-WL-CFG, CC8530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1379837/cc8531-cc853x

器件型号:CC8531
Thread 中讨论的其他器件:PUREPATH-WL-CFGCC8530、CC2592、CC2590

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在使用 PUREPATH-WL-CFG 工具对 CC85XX_HEADWATER EVK

该工具还使用音频器件定制来配置编解码器、以实现预定义和定制编解码器。

我们的要求:

可以将编解码器配置与 CC853x 器件隔离吗?

2.使用诸如 Tiva 的任一 MCU 来配置编解码器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mallikarjuanreddy:

    PurePath 配置器工具仅适用于 CC85XX 器件。  请在 音频论坛上发布新问题 或使用编解码器或 Tiva 器件型号重新编写问题、以解决您的配置问题、但是 如果没有 CC85XX、您将无法使用 PurePath。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、Pure Path Configurator 用于对 CC85XX 进行编程。

    我的问题是音频接口选项卡、此处的工具具有少量预定义的编解码器选项、例如 AIC3204等  

    如果我们不希望工具配置编解码器。 有哪些选项可供选择、或者我们如何通过工具停止 I2C 接口  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以修改相关的 PurePath 无线配置器\audio_devices *。ppwadd 文件、在 PUREPATH-WL-CFG 内启用"自定义设置"、或者物理断开 CC85XX 与硬件中编解码器的连接。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们已实际断开硬件中的 CC85XX 和编解码器。

    完成上述更改后、无法配对主器件和从器件。

    另外还可以在 EHIF 文档中找到下面有关 I2C 总线错误检测和系统复位的规格:

    您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您断开硬件连接、则需要完成我建议的 PurePath 修改、否则您将会遇到 CC85XX 器件复位、从而无法进行配对。  您应该使用逻辑分析仪或示波器来监控 I2C 线路、以确保您的更改生效。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的建议、下面我来尝试 PuePath 修改并监控 I2C 线路以确保相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    对于延迟、我们深表歉意。

    从  PurePath Wireless Configurator\AUDIO_DEVICES *。ppwadd 文件中、

    #
    # 400
    #  

    已删除接口  

    此外、还使用逻辑分析仪监控 I2C 线路、未观察到对编解码器的请求。 并且没有进行系统复位。

    完成上述更改后、无法配对主器件和从器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查。  使用 USB 主机操作模式可能会更加成功。  否则、假定使用外部音频接口连接。  以下 是 CC85xx 系列用户指南中的图像

      

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    来自 中 CC85xx 系列用户指南文档

    第 1.3.3节"主机控制运行"。

    还说明了如何从外部 MCU 控制音频编解码器、如下面的方框图所示。

    在从工具中选择主机控制选项时、我们无法在 Pure Path 工具中隔离 I2C/编解码器选项。

    您能就此提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、"主机"不是正确的术语、因为主机控制的操作仍然由 CC85XX 控制音频编解码器。  在 USB 配置中、CC85x1独立运行并由它连接到的 USB 主机控制、这就是我要传达的信息、即 USB 主机控制音频编解码器。

    USB 配置是 自主设置的示例 、其中音频接口部分被删除、因为它不受 PUREPATH-WL-CFG 中 CC85XX 器件的控制。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!  

    我来自 Mallikarjunas 团队。  

    我们不打算使用 USB 配置、根据 CC85xx 用户手册、板载主机/MCU 可通过 SPI 接口配置和控制 CC8530器件、继而通过 I2C 接口控制音频编解码器。 我们需要知道如何(过程或方法)在主机控制模式下配置 CC8530、在该模式下将通过 SPI 接口配置 CC8530器件。

    请求您的支持以完成此配置。  

    我们将设置一个呼叫、以便我们可以讨论并尽早完成配置。 请告诉我们如何设置呼叫。

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 D4DJ:

    感谢您进一步解释您的设计要求。  如果您修改 PurePath 无线配置器\audio_devices\*。ppwadd 文件以删除 i2c_interface、则 IO 映射将不再显示音频设备控制(I2C)引脚连接。  这是最接近你正在努力实现的 IO 映射。

        <i2c_interface>
            <clock_rate>400</clock_rate>
        </i2c_interface>

    请确保将 Analog [Input/Output]-> Operation 设置为"Host control"、并将 Audio Interface -> Custom Setup 设置为"Enabled"。  您可能需要对*。ppwadd 文件进行额外的更改、以完成预期的配置、当然、您需要 从主机正确控制音频编解码器、才能正常 运行此设置。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、感谢您今天的最新消息。

    看上去、借助最新推荐的配置、我们能够在已解决 I2C 相关性的情况下将 CC8530器件配置为主机控制模式、我们将在多几个电路板上检查此情况、并将向您更新从我们这边得出的最终结果。  

    同时、我们面临的另一个问题是在范围上、我们获得的覆盖范围大约为5-6米。 我们正在使用的范围扩展器是 CC2592RGVT、我们是否必须在与 CC2592相关的纯路径配置中进行任何其他配置更改才能扩大范围。 造成此低通信范围的可能原因是什么?

    请告诉我们您对此有何想法。

    谢谢!

    此致、
    Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、很高兴听到您取得了进展。  CC85XX-HS 参考设计默认使用 CC2590运行。  应该可以改用 CC2592、而无需进一步更改 PPW-CFG 设置。  由于 CC2590与 CC2592引脚不兼容 、因此您需要考虑研究您的定制硬件设计。  您可以将审核提交给 SIMPLELINK-2-4GHz-design-reviews 、还可以使用示波器或逻辑分析仪监控您的控制逻辑引脚、以进一步诊断该问题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、感谢您的支持!

    硬件原理图已提交并由 TI 审核。  

    目前我们的问题是关于距离、目前我们在室内只能达到15米的距离。 对于 CC8530、5dBm 是我们可以在 PurePath 配置器中设置的最大 TX 功率、是否可以在配置 CC8530器件时设置更高的 TX 功率? CC2592器件的最大输入功率还会是多少?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC8530的最大输出 TX 功率为+3.5dBm、CC2592另增加了+22dBm、具体取决于您的电路板设计。  该设置肯定会超过15米、表明前端设计并存在问题。  希望您已提交了电路板布局布线以及硬件原理图、我建议您创建另一个关注硬件问题的主题、以便硬件专家可以解决这些问题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复、我们将为电源相关问题打开另一个 TT。

    根据从 PurePath Wireless Configurator 文件中禁用 I2C 时器件进入复位状态的初始查询、AUDIO_DEVICES\*。ppwadd 文件。

    为此、我们可以在音频接口选项卡中选择 DSP (通用音频设备)。