This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:请求清除代码、以通过 NFC 发送和读取 ADC 值

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP-7970ABP, MSP-EXP430FR4133, RF430FRL152HEVM, RF430FRL152H, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1395865/rf430frl152hevm-request-for-clear-code-to-transmit-and-read-adc-values-via-nfc

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件:DLP-7970ABPMSP-EXP430FR4133RF430FRL152HMSP-FET

工具与软件:

我将使用 RF430FRL152HEVM 通过 NFC 发送 ADC 值、同时使用由 MSP-EXP430FR4133和 DLP-7970ABP 组成的读取器设置。 尽管已建立无线连接、但接收到的数据与 ADC 值不匹配。 请您提供以下明确代码:

1 -将用于 NFC 传输的 ADC 值存储在 RF430FRL152HEVM 中。

2-从读取器(MSP-EXP430FR4133+DLP-7970ABP)读取传输的数据。

附件  是我当前使用的 CCS 代码。 请随意运行该工具并添加有助于在读者处发送和接收特定值的任何修改。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../7206.Sender_5F00_RF430FRL152H_5F00_SensorHub_5F00_Project.zip

e2e.ti.com/.../Reciver_2D00_TRF7970ABP_5F00_FR4133_5F00_FRL_5F00_Reader_2D00_master.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户、感谢您对我们产品的提问和关注。

    此产品的论坛支持已经减少、以便首先参考我们的现有文档和配套资料。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 另外、请查阅 RF430FRL152H 产品网页"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以解决您的问题。

    我建议使用 ROM 中存储的固件来运行默认模式。 需要测量正确的 ADC 值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles  

    感谢您的帮助! 我正在测量来自 ADC0的正确 ADC 值、ADC0连接到 RF430FRL152H EVM 上的光传感器。 在调试模式下、我可以看到该值约为500mV。 我的目标是存储该值并通过 NFC 将其发送给读取器。 根据 TI 文档(应用报告 SLOA233)、读取器设置是采用 DLP-7970ABP 的 MSP-EXP430FR4133。

    在过去的一个月中、我曾尝试使用 RF430FRL152H EVM、MSP-FET、MSP-EXP430FR4133和 DLP-7970ABP 使其正常工作。 我已经检查了几乎所有相关的文档和 E2E 主题、但我没有取得任何成功。 这就是为什么我寻求有关发送器和读取器代码的帮助、以确保兼容性并避免编码丢失。

    非常感谢您的帮助!