This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:UART 外设数据传输问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1391006/cc2642r-uart-peripheral-data-transmission-issue

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

您好!

我正在做这个项目,在这个项目中,我必须使用线程传输1000兆位的数据。
我创建了两个不同的线程、但在这种情况下、我在每个线程中使用1500000波特率、当我增加任何一个线程的波特率时、另一个线程会生成垃圾数据、因此整体 CC2642R 支持最大3Mbps 的速度、但这种速度由两个外设都支持、是否有解决方案可以解决我的问题???

谢谢、此致

Nishant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    感谢您联系我们。

    您能否共享您的代码和正在使用的 SysConfig 配置?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:  

    对于延迟、我们深表歉意。  

    要确认、这是您唯一进行的更改吗? 您是否对 SysConfig 进行了任何修改?  

    此致

    Ivan